This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:156.25MHz 的 LVPECL

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716312/cdci6214-lvpecl-for-156-25mhz

器件型号:CDCI6214

你好

        下面是有关 CDCI6214的一些问题。  

 

  1. CDCI6214是否完全支持156、25MHZ LVPECL 格式? 156,25MHZ LVPECL 是否有抖动性能?

 

 2.内部 EEPROM 是否可以将参数预先写入其中? 在向客户发货之前、TI 可以帮助客户进行预编程吗? 或者、这一部分需要在客户自己获取产品的同时对参数进行编程。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    与 LVDS 不同、LVPECL 没有工业标准规格。 因此、LVPECL 的定义可能因供应商而异。
    此外、当您对时钟信号进行交流耦合时、信号的名称不再重要、重要的是信号摆幅。 较高的信号摆幅通常会提供较高的压摆率、这将有利于 ADC。
    我们可以在交付给客户之前对 EEPROM 进行生产编程、请向我们的销售人员提出此请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Noel

    您是否有任何 EEPROM 示例文件要提供? 我们可能会找到第三方向客户编程 EEPROM、第三方请求 CDCI6214示例文件或示例代码。 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Noel

    是否有上述问题的更新? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我的同事将很快生成一个示例代码。 敬请期待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    随附 CDCI6214的 EEPROM 示例图像。 请将文件扩展名从*。txt 更改为*。EPR (E2E 不允许上传某些文件扩展名)。

    此致、
    通道

    e2e.ti.com/.../CDCI6214_2D00_SampleEPR_5F00_pg0_2800_fallback-default_29005F00_pg1_2800_PCIE-iOEx2_2900_.txt