This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:4线 SPI MISO 配置

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/720895/lmk04832-4-wire-spi-miso-configuration

器件型号:LMK04832

计划使用4线 SPI。  通过阅读数据表、我注意到我可以通过将寄存器位5:3更改为0x06来使用各种信号进行读回。   

对于 SPI 读回、我假设我的唯一选项是 MISO 线路的漏极开路输出?  或者、在未选择芯片时、LMK04832是否能够使用具有三态的推挽式?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、

    您可以使用 PLL2 LD、PLL2 LD、RESET、CLKIN_SEL0和 CLKIN_SEL1引脚作为推挽 SPI 读回。 但是、我相信、当器件未启用芯片时、它们不是三态的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、建议使用漏极开路、如果 SPI 读回线路不是唯一连接到 SPI 总线 MISO 的器件、则应在 SPI 读回线路上放置适当的拉电阻器。