This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:将此纳米计时器与 N 沟道晶体管配合使用、为电磁体供电。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/720961/tpl5111-using-this-nano-timer-with-n-channel-transistor-to-power-electromagnet

器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件:TPL5110

您好!

我已经有一个使用 TPL5110的3V 电路和一个 P 沟道 FET、当 TPL5110的引脚5 (连接到 FET 的栅极)在1小时的时间间隔内变为低电平时、为电磁体(具有100欧姆电阻)供电1小时 (在该时间间隔内使用了124kOhm 电阻器)。 电路和纳米计时器工作良好。  

但是、现在我想创建一个电路、它的工作原理相同、但使用 TPL5111和一个 N 沟道 FET (计时器的引脚5仍然连接到栅极)、但现在电磁体仅在引脚5变为高电平时接收功率。 我收到了关于 TPL5111不适合此用途的混合评论。 您是否同意或认为 TPL5111可在这种情况下使用? 我们非常感谢您提供的任何输入、因此我希望能够将此芯片整合到我的产品中。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    TPL5110输出为 DRV、其中 TPL5111输出为 nDRV (反相输出)。 除了反相输出、它们是相同的部件。

    假设 N 沟道和 P 沟道 FET 的栅极开关参数相同、从技术上讲 、这两个器件应具有相同的功能。

    此致、

    Siva。