This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:两个电源轨提供时泄漏。

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/721071/lmk03318-leakage-when-two-power-rail-provide

器件型号:LMK03318

我们为 LMK03318RHSRL 使用两个电压电平 VCC_3V3和 VCC_2V5。

在该序列中、VCC_3V3在 VCC_2V5之前有效。

VCC_3V3和 VCC_2V5序列、VCC_2V5以两个步骤斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不完全理解您的问题、您能详细说明吗?

    电源序列应该正常、但确保在所有电源轨达到最小电压容差之前延迟 PDN 从低电平到高电平的转换。 更多信息、请参阅数据表第12.4.4节。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道