This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:时钟输入

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/720710/lmx2594-clock-input

器件型号:LMX2594

大家好、您是否有参考时钟输入的替换图? 在50MHz 单端和差分频率下、我可以期望什么阻抗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定您的"更换图"到底是什么意思、但我认为您正在寻找输入阻抗。

    在50MHz 时、假设这是高阻抗是非常公平的、因此您可以放置并联50欧姆(使用交流耦合)、使其看起来像50欧姆。

    我们也为此器件提供了 IBIS 模型。

    此致、
    Dean