This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25412060EVAL:LMX25412060EVAL 射频输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/720741/lmx25412060eval-lmx25412060eval-rf-output

器件型号:LMX25412060EVAL

我有 LMX25412060EVAL 和 USB2ANY。
我已将笔记本电脑连接到 USB2ANY、以便使用 Codeloder 4。

设置为 PLL 后、我使用示波器检查了 RF 输出。

但射频输出引脚不会生成任何射频信号。

如何设置 Codeloder 4以检查射频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会后退一步。 您首先应该做的是验证您是否正在与 EVM 通信。 LMX26512060EVAL 是一款专为并行端口接口电缆而设计的较旧电路板。 它可以使用 USB2ANY 板进行编程、但需要一个转换器板、因为 USB2ANY 的 CLK、DATA 和 LE 位于创建电路板的不同位置。

    要测试通信、请尝试在软件中关闭和打开器件电源、并查看电流是否有任何变化

    CodeLoader 正在逐步淘汰、除非您的计算机上有并行端口并使用并行端口电缆、否则在 TICSPro 上没有真正的理由使用它、因此我建议切换到 TICSPro。

    我怀疑您根本没有对器件进行编程、因为编程线路是混在一起的。 如果您能够与器件通信、但仍然没有输出、我会尝试设置默认模式(从顶部菜单)、然后确保您具有针对电路板的有效基准。

    此致、
    Dean