This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:VCO 从 VCC_VCO、CPUUT2泄漏

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/719863/lmk04828-vco-leaks-out-of-vcc_vco-cpout2

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04826LMK04832

我们正在尝试使用 PLL2的120MHz 参考来生成800MHz 时钟。  我们使用2.4GHz 的 VCO0。  

我们观察到2.4GHz 在-38dBm 时泄漏到电源引脚(VCC_VCO)、在 CPUout2处泄漏到-45dBm。 (我在旁路线路电容器上使用了10 PFS)

但是、如果我们 在 3GHz 时切换到 VCO1 (将基准更改为100MHz)、则电源引脚和 CPUout2的泄漏电平为-60dBm。

请您解释一下吗? 是否有办法减少泄漏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是两种不同类型的 VCO、根据设计、从 VCO0内核到其他引脚的泄漏比 VCO1内核多。

    在 LMK04826中、VCO1为~2.5GHz、泄漏电流较低。 遗憾的是、它不会降低2.4GHz。 我还看到了 SDCLKout1上的较高串扰。 然而、当以差分方式获取信号时、串扰会得到很好的减少。

    VCO 频率的泄漏通常不是问题、因为它已经是其他输出频率的谐波。 您的设计是否具有一定的灵敏度? 另一种可能是 LMK04832。 它与 LMK04828引脚兼容、具有工作频率高达3200MHz 的 VCO1、也可以生成800MHz。

    73、
    Timothy