This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何触发 VCO 校准?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/719784/lmk03318-how-to-trigger-vco-calibration

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:LMK03328

尝试将 RESETN_SW 位切换为低电平然后再切换为高电平以重新初始化器件、并在对寄存器进行编程后触发 VCO 校准。  

但我不知道如何触发 VCO 校准

我将 N div 信号路由到 status1引脚、但没有信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 RESETN_SW 位切换为低电平然后再切换为高电平将触发 VCO 校准。  

    您可以通过将 STATUS1设置为 PLL1 VCO CAL 或 PLL2 VCO CAL 来查看 VCO 校准是否处于活动状态。 如果您使用的 EVM STATUS1低电平有效、则在切换 RESETN_SW 位后 LED 应短暂亮起、指示发生了 VCO 校准。

    此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切换 RESETN_SW 会将所有寄存器重置为默认值、何时写入寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件复位不会将寄存器复位为默认值、因此您可以对它们进行编程、然后进行软件复位。

    从 LMK03328数据表的第10.4.11节 VCO 校准:"通过 R12.7调用软件复位不会重新初始化寄存器;相反、器件会保留与当前时钟频率规划相关的设置。 使用此方法可针对默认状态以外的频率计划进行 VCO 校准(即器件根据当前寄存器设置的设置校准 VCO)。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、LMK03318已锁定!