This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:MOSFET 建议

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/720116/tpl5110-mosfet-recommendations

器件型号:TPL5110

大家好、我正在寻找一个与 TPL5110结合使用的 P 沟道 MOSFET 的好选择建议。 我的(有些灵活)要求是:

  • 用作系统其余部分的高侧开关、由 TPL5110 DRV 引脚触发
  • 应能够传递2.7 - 6伏直流输入电压
  • 应能够传递高达1A 的输入电流
  • 当 TPL5110关闭时、泄漏电流应非常低(例如小于100纳安)
  • 应具有100毫欧或更低的 R_dson (因此通过 MOSFET 的最大压降约为0.1 VDC)。

您是否能够推荐可满足这些要求并与 TPL5110良好配合使用的特定器件型号? 如果我对问题的限制过大、请告知我应该放宽哪些要求以打开设计空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    遗憾的是、我没有任何推荐用于 TPL5110的特定 P 沟道 MOSFET 器件型号。

    有许多 FET 应满足您的要求。 如果您需要放宽要求、我将从 R_dson 开始。

    此致、
    通道