This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:关于正弦波输出

Guru**** 2581905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/720150/lmx2572-about-sine-wave-output

器件型号:LMX2572

大家好。

我认为 LMX2572的输出是矩形波。
我的客户希望将输出类型从矩形波更改为正弦波。

请告诉我如何转换输出类型。

此致、
好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ogane、

    如果启用了 CHDIV、则输出将为方波、这是不可配置的。
    对于直接 VCO 输出、输出将是正弦波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel-San

    感谢您的快速支持
    LMX2572的输出是否始终通过 CHDVI 输出?  
    该器件具有多路复用器输出、 多路复用器是否使输出波形变为方波?

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogane-San、

    如果 OUTx_MUX 设置为1 (VCO 直接输出)、则会绕过 CHDIV、因此输出为正弦波。
    如果 OUTx_MUX 设置为0 (分频输出)、则 VCO 的输出将通过 CHDIV、正是该 CHDIV 生成输出方波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel-San

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。

    我想设置 fout=1000MHz、频率超出 VCO 范围、因此必须使用 CHDIV。

    此致、
    好的