This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LVDS 设置时的相位噪声测量请求

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717774/lmk04208-measurement-request-for-phase-noise-at-lvds-setting

器件型号:LMK04208

你(们)好

我的客户 遇到 LMK04208的相位噪声问题。 他们发现杂散不符合他们的规格。

他们希望比较我们的参考数据。 您能否使用我们的 EVM 测量 OUT0在 LVDS 设置下的相位噪声?

客户结果如下、

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    您的配置是什么? 两个 PLL 是否都锁定了? 您使用了哪种电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    您的配置是什么?

    ->请参阅随附的 TIC_Pro 设置文件。

      e2e.ti.com/.../TICS_5F00_Pro_5F00_setting_5F00_-LMK04208.xlsx

     

    两个 PLL 是否都锁定了?

    ->是的,他们确实做到了。

     

    您使用了哪种电源?

    ->客户使用3.3V 电压。

    此外、我将通过电子邮件直接向您发送客户原理图。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukuno-San、

    我收到了你的邮件、现在关闭这个帖子。