This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 EVM 设计文件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718991/lmx2572-lmx2572-evm-design-file

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594

尊敬的 TI 专家:  

我可以提供 LMX2572 EVM 的原理图和布局文件吗?

我最近将购买一个用于在新项目中进行测试和设计的工具。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    我没有、 但 LMX2572 EVM 是 LMX2594 EVM 的变体。 Wee2e.ti.com/.../LMX2594-Altium-Database.zip 使用 Altium。

    以下是 LMX2594 EVM 文件。  除丝印和组件更改外、它应该几乎相同。

    EVM 说明还包含用于 LMX2572的原理图和 BOM。

    此致、

    Dean