主题中讨论的其他器件: NE555
大家好、我们已经根据 TLC555数据表(第9.2.2节)中的示例构建了 PWM 电路、但无法获得低于50%的占空比。
我们为触发器提供了500Hz 方波时钟输入、阈值由 RC 网络提供、正如您所期望的(3k 电阻器、0.47uF 电容器)。
我们可以改变控制电压并获得占空比的变化、但关键的事实是、当时钟处于低电平时、 这会导致输出被置位、用于复位输出的阈值输入在时钟变为高电平之前不会生效、因此最小占空比由50%时钟占空比设定。
这意味着、如果您使用50%的时钟、图15中显示的图形实际上无法通过 TLC555实现、我怀疑这些图形是使用传统的555芯片生成的。
您能否确认这是使用 TLC555时的一个约束条件、并修改您的数据表、使其具有反映器件行为的图形、或者至少有一条更清楚地详细说明这一事实的注释、尤其是有关 PWM 示例和时钟源的注释。
Alex