This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:具有多个不同输出的输入倍频器/分频器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718374/cdce706-input-multiplier-divider-with-multiple-different-outputs

器件型号:CDCE706
主题中讨论的其他器件: CDCM6208V1

我需要从单个输入参考时钟生成两个同相差分时钟。 我的两个输出是100Mhz 和10MHz。 我可以提供的最大输入参考时钟为25MHz、这意味着我需要对输入进行乘法和除法、即乘以4并除以2.5。 CDCE706可以生成两个频率、但似乎每次只能输出一个时钟。

有人知道 CDCE706是否可以同时输出两种不同的频率?

如果没有、我可以使用另一个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议 CDCM6208V1与 SYNCN 引脚或 SYNCN 位同相生成100MHz 和10MHz。 25MHz 源可与 CDCM6208V1搭配使用。