This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:问题:唤醒脉冲之间时序不稳定

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718080/tpl5010-issue-erratic-timing-between-wake-pulses

器件型号:TPL5010

在将 TPL5010集成到更大的设计中之前、我准备了一个小原理图来对其进行测试。

在这种情况下、我使用按钮在 DONE 输入端产生脉冲、以触发下一个唤醒脉冲。

我将 DELAY/M_RST 电阻设置为16K 欧姆、以获得大约30秒的理论唤醒脉冲时序(对于测试不重要)。

在我的情况下、我不需要 RSTN 功能、因此我将引脚保持未连接状态。 我还尝试将上拉电阻连接到 VCC、但未注意到总体结果的任何变化。

原理图如下:

问题是唤醒脉冲不会像应有的那样以稳定的频率触发。 当我每隔30秒左右期望一个脉冲时、脉冲之间的延迟在8s 至28s 之间变化。

我的理解是、完成脉冲会触发第一个周期的计数器。 因此、我不应该期望唤醒脉冲在完成脉冲之后30秒(仅在第一个周期中进行通信)。 然后、对于后续周期、应在 TD_DONE 延迟(数据表第7.6段)内触发 DONE 脉冲、我的理解是每30秒应触发一次周期性唤醒脉冲。

原理图或/和我对数据表的解释是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DONE 脉冲会触发第一个周期的计数器。 但是、第一个唤醒脉冲不一定是在 DONE 脉冲之后30秒。
    如果在电阻读数和 RSTn 变为高电平后在设定的时间间隔内接收到一个完成脉冲、第一个唤醒脉冲将在设定的时间间隔到期后输出。 有关启动时序图、请参阅数据表的图9。

    我在另一篇文章的答复中也谈到了这一点。 我将链接此处的线程以供参考:
    e2e.ti.com/.../2649650
    https://e2e.ti.com/support/clock_and_timing/f/48/t/718085

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Lane、
    如果我理解正确、则延迟"似乎不稳定"仅在第一个完成脉冲之后的第一个周期。 随后的唤醒脉冲应根据 R_EXT 设置的延迟发生(CF 图1)。 数据表中)。
    那么、我们如何控制第一个延迟、即第一个唤醒脉冲时序? 自 POR 以来经过的时间是否由 R_EXT 确定?

    Jean-Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Cristhe、

    POR 事件后、器件首先读取外部电阻100ms。 接下来、它将 RSTn 保持低电平320ms、直到 RSTn 被设定为高电平并且定时器开始。
    换言之、如果接收到有效的完成脉冲、第一个唤醒脉冲将在 RSTn 设置为高电平30秒后发生。  否则、您将在 RSTN 上看到一个脉冲。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Lane
    它在数据表中不是很明确。 这澄清了这一点。
    此致
    Jean-Christophe