我使用 TPL5010触发 MCU 的电源。
当 MCU 完成其工作后、它会在 TPL5010的 DONE 引脚上发送脉冲并关闭其电源(TPL 保持开启状态)。
在所需的延迟(在我们将16K Ω 电阻连接到引脚 DELAY/M_RST 的情况下、大约30秒)之后、由于 TPL5010发出的唤醒脉冲、电源再次打开。
为了测试此设计、我们使用开关触发 DONE 脉冲。 除了唤醒脉冲延迟(在发出完成后)不可靠外、一切都正常。 它在14s 至28s 之间随机变化。
我们在数据表中是否忽略了一些可以解释这种情况的东西? 有什么关于如何解决这个问题的想法吗?
下面的原理图显示了测试实现。