This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:TPL5111是用于电源开关的 TPL5010的替代产品?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/718085/tpl5111-tpl5111-as-an-alternative-to-tpl5010-for-power-switching

器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件:TPL5010

我在使用 TPL5010时遇到了一些困难(请参阅上一篇文章)、因为我无法获得常规的唤醒脉冲。

我尝试使用 TPL5111简化原理图。 目标 si 是定期打开 MCU 的电源。 MCU 完成工作后、应关闭电源。 该周期应按照根据连接到 DELAY/M_RST 的电阻器选择的频率重复。

我想验证以下两点、以确保我正确理解 TPL5111的工作方式。

我假设我们处于计时器模式、即 EN/One_Shot 一直处于高电平。

POR 和 R_EXT 读取后、DRVn 自动设置为高电平。

2.后续的高电平脉冲接通将强制 DRVn 为低电平。 然后、DRVn 将在 t_IP 延迟后再次变为高电平(延迟由 R_EXT 设置)

是这样吗?

目标原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    点(1)正确。
    点(2)也正确、但请注意、当 DRVn 首次设置为高电平时、计时器 t_IP 时间间隔开始;当 DRVn 变为低电平时、计时器不会开始。 时序图请参阅数据表中的图11。

    我在另一篇文章的答复中也谈到了这一点。 我将链接此处的线程以供参考:
    e2e.ti.com/.../2649650
    e2e.ti.com/.../2649664

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Lane。

    Jean-Christophe