请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 工具/软件:WEBENCH设计工具
04828具有一个外部基准 CLKIN 输入以及一个用于 PLL 的外部 VCXO 输入、用于抖动清除器。
在 webench 上:
我是否应该同时提供外部参考 CLKIN 和 VCXO 相位噪声信息?
还是仅外部参考 CLKIN 信息?
Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
04828具有一个外部基准 CLKIN 输入以及一个用于 PLL 的外部 VCXO 输入、用于抖动清除器。
在 webench 上:
我是否应该同时提供外部参考 CLKIN 和 VCXO 相位噪声信息?
还是仅外部参考 CLKIN 信息?
Thx