This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:使用削波正弦波 TCXO 输出驱动 LMK00101

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717993/lmk00101-drive-lmk00101-with-clipped-sine-wave-tcxo-output

器件型号:LMK00101
主题中讨论的其他器件: LMK00105

与链接中的问题相关: https://e2e.ti.com/support/clock_and_timing/f/48/t/371993?Which-Clock-IC-will-support-TCXO-clipped-sine-wave-input-

我想直接从具有1.1Vpp 削波正弦输出的25MHz TCXO 驱动 LMK00101时钟扇出缓冲器。  对于这个应用、OSCin 是首选输入而不是 CLKIN 输入?  上面的链接建议 LMK00105就是这种情况、但我想确认 LMK00101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、OSCin 是削波正弦波输入的首选输入。 LMK00101和 LMK00105密切相关、因此适用于这两种器件。

    Alan