This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:电流是否以线性方式依赖于 Vddo?

Guru**** 2993170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717577/lmk00105-is-the-current-linearly-dependent-on-vddo

器件型号:LMK00105

大家好、

在 LMK00105数据表中、有一个针对内核电流(IVDD)和每个输出的电流(Ivddo[n])的规格、该规格在3.3V 和2.5V 的 Vddo 下进行。

如果我在 Vddo = 1.8V 的情况下运行器件、我是否可以假设电流将线性变化? 例如:内核电流将为16mA。

谢谢、

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Vddo 动态电流将与 Vddo 电压呈线性变化(Vddo = 1.8时、输出电流约为4mA/输出)。

    Alan