This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:OUT3侧输出误差

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717370/lmk03328-out3-side-output-error

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMH1983

您好!

   我们的客户对 LMK03328有一个很高的要求。  上电后、当 LMK03328未由 I2C 配置时、Out3输出频率为108MHz。   

 通过 I2C 配置后、一些 Out3输出297MHz (正确)、其他输出0MHz (错误)。

我们有8套设备,其中2套具有正常输出,6套输出错误,您是否会就此提出建议 ?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMK03328 I2C 编程序列结束时、是否使用软件复位(将 RESETN_SW 位= 0切换为1)触发 PLL VCO 校准?  如果没有、我建议添加此项并检查其是否解决了问题。  请注意、在 PLL VCO 校准之前、LMH1983的27MHz 输入时钟应在频率上保持稳定。

    此致、
    Alan