This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:为 LMX2594创建杂散 B 消失算法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/717059/lmx2594-creating-a-spur-b-gone-algorithm-for-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2571LMX2572

我希望在下一个项目中使用 LMX2594、并希望将等效的 Spur-B-Gone 算法融入到我们控制合成器的代码中。  7月23  日、Dean Banerjee 在对 Gul Yesa Yildirim "LMX2571:LMX2571 spr_B_gone 算法"的答复中发布了 TICS Pro 的代码。  代码看起来是用 Python 编写的、但没有缩进、如果没有这些代码、我将很难跟踪代码中的循环。  您能否使用缩进重新布置代码?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    PLL GUI 的实际代码可在以下位置的安装目录中找到:

    TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2571

    实际运行 LMX2571的代码称为"LMX2571_PLL.py"。 其中包含杂散-消失代码。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、
    谢谢你。
    我有一个快速跟进。 是不是只有 LMX2571在 TICS Pro 中已经实现了 Spurb-b-fb、还是在未来的更新中加入了它。

    再次感谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    LMX2594和所有器件都可以使用杂散算法。 但是、可编程乘法器(MULT、而非 OSC_2X)会在 PLL 的品质因数基础上增加8dB。 此外、还有一个由与输入 Fout%Fosc 混合的输出所形成的毛刺、此毛刺不会被可编程乘法器减少。

    可编程乘法器具有它的位置和时间、但它不是免费的午餐、某些情况下的效率不如其他情况。 对于输出上没有外部上拉的器件、可编程乘法器在杂散上更有效。 例如、乘法器在 LMX2572上也最有效、因为它在输出上没有上拉电阻、并且具有更好的 Fout%Fosc 杂散。

    此致、
    Dean