This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:该器件能否在其 CLKIN_P / N 引脚处处理25%或75% PWM 信号?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716737/lmk04826-can-this-device-handle-a-25-or-75-pwm-signal-at-its-clkin_p-n-pins

器件型号:LMK04826

你好。

我们希望在我们的最新设计中使用 LMK04826。  无论如何、我们计划将 PWM 信号输入到其 CLKIN 引脚中。  此 PWM 信号在 somes 上为25%、在其他时间将为75%。  PLL1只关注 CLKIN 引脚的上升沿、还是关注上升沿和下降沿?

请提供帮助。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Layne、

    器件查找 CLKIN 的上升沿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Noel 的快速响应