This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:关于 LMX2430典型应用

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6211, LMX2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716948/lmx2430-about-lmx2430-typical-application

器件型号:LMX2430
主题中讨论的其他器件:LM6211

您好!

   我对典型应用有一个问题。

  PIN13连接 LM6211进行电压放大、如果移除 LM6211则直接连接到 VCO 电路、是否存在任何问题?

  为什么使用 LM6211?

  BTW、如果我不使用 VCO (U2)、是否有任何推荐电路??

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器位于 LMX2430 EVM 上、因为电荷泵电源的最大电压仅为2.75V、如果与电源轨相差约0.5V、则最大电压为2.25V  大多数 VCO 都喜欢更高的调谐电压。  因此、您可以绕过运算放大器、但 VCO 的频率范围会减小。

    如果您确实绕过运算放大器、请不要忘记将 LMX2430上的相位极性位从负编程为正。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    非常感谢您的反馈。 我还有其他问题。
    如果使用2.75V 电压、则 VCO 的频率范围将减小。 该频率的范围是多少?
    如果我不使用组件 U2、是否有推荐的电路?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您可以一直将 VCO 调谐到频率的下端、但它只会接近最大频率的一半。
    与 LMX2430相比、这实际上更多地是有关 VCO 的问题。

    对于 U2、这是一个可容纳许多不同 VCO 的标准封装。 但是、您也可以尝试使用使用晶体管的分立式 VCO 电路。 在我的"PLL 性能、仿真和设计、第5版"一书中、可从 TI.com 免费下载、其中有一章介绍 VCO、它有一个示例电路、尽管它是一种较旧的设计。

    此致、
    Dean