This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:涓流充电器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/715411/bq32000-trickle-charger

器件型号:BQ32000

大家好、

通过设置 TCFE = 1来增加充电电压。 启用涓流充电时、请遵循针对可充电电池或超级电容器的所有充电指南。

对上述描述不是很了解。

电池为3V 锂离子电池、但 VCC 为3.3V。

因此、TCFE=1将为电池充电至 VCC 电压、对吧?

这意味着在3V 时需要外部感测电池电压、然后设置 TCFE = 0?

还是涓流充电器功能不适合3V 电池?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    假设 TCFE = 0作为标准电荷、而 TCFE = 1是快速电荷。 请参阅数据表图6。

    鉴于您不违反电池数据表中的规格、涓流充电器适用于3V 电池。 如果您担心可能损坏电池、请测量电池电压和电流、并确认其未超过电池数据表指定的最大充电电压或充电电流。

    此致、
    通道