Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571 您好!
关于将 LMX2571用于无线麦克风发送器的问题、
音频信号是模拟信号。
可以将音频信号调制到2571中的内部 VCO、
有可能吗?
如果是、如何操作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../1300.LMX2571-FSK-Modulation_5F00_sept2014.pptxWu、
是的、这可以使用 FSK 引脚来完成、数据表的第7.3.13节对此进行了概述。 您可以使用简单的 FSK、也可以对 FSK 引脚进行编程以形成高斯调制。 您可能会发现随附的示例很有用。
此致、
Dean