This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:锁定检测为高电平时 LMX2594频率漂移规格?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716324/lmx2594-lmx2594-frequency-drift-spec-when-lock-detect-is-high

器件型号:LMX2594

尊敬的 TI 专家:  

我通过以下方法测量了 VCO 校准时间、在全辅助模式下获得了相当好的结果、从30MHz 跳到3000MHz 仅需13 μ s。

(设置 LD_TYPE="VCOCA"、MUXout_LD_SEL="锁定检测"、LD_DLY=0。)

问:当锁定检测引脚处于高电平时,频率漂移规格是什么?

例如,我执行从30MHz 到3000MHz 的跳频,当锁定检测引脚从低到高时,射频输出频率为3GHz +/- 100Hz? 或优于+/-100Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、

    用于测量校准时间的 MUXout 引脚适用于自动模式、但我不知道您是否可以在手动模式下完全信任它。 我们已经看到校准更接近3us、但这取决于写入速度。

    让我们首先谈谈自动 VCO 校准模式下的锁定检测...
    VCOCal 锁定检测应在 VCO 校准完成后变为高电平、无论 PLL 是否锁定。 例如、如果您锁定 LMX2594并且锁定检测变为高电平、则可以更改输入基准频率或执行其他操作、使其脱离锁定状态、锁定检测保持高电平。 只有当您重新运行校准时、它才会使锁定检测变为低电平

    现在、VTune 和 VCOCal 锁定检测确实会将相位视为总指标、如果您始终保持100Hz 的频率、它会告诉您、但频率正在转换、那么它可能无法捕捉到这一点。

    换言之、锁定检测仅用作锁定的总指示器。


    现在、在完全辅助模式下、我不确定 VCO 校准锁定检测的含义。 写入一些寄存器后、它可能会变为高电平。 当频率接近时、VTune 和 VCOCal 锁定检测应该会变为高电平、但这包括 PLL 环路的一些模拟稳定时间、这取决于外部组件。

    此致、
    Dean