This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的校准计算问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/716326/lmx2594-calibration-calculation-question-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

尊敬的 TI 专家:  

您能告诉我如何计算磁芯、FCAal、Ampcal?的校准时间吗?

此外、校准时间是否会因 Fosc 和 FPD 设置的不同而有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    计算中显示的数字是测量数据。
    从图中可以看出、在标记1和3之间、器件正在尝试找到正确的 VCO 内核。 这就是为什么您看到有几个大跳变。 在标记3和4之间、器件正在进行精细的频率调整、以便更接近编程的频率。 完成此操作后、我们进行校准以找出相位噪声的最佳点。

    校准时间取决于等于 fosc/CAL_CLK_DIV^2的 smClock。