This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:CLKOUT 不准确

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/715180/lmk03806-inaccurate-clkout

器件型号:LMK03806

您好!

我只使用了 CLKOUT (CLKOUT5)中的一个。 输入时钟为25MHz、抖动为0.8ps、CLKOUT5为50MHz LVPECL。 然而、CLKOUT5不准确为49MHz、而这49MHz 在不同电路板之间也略有差异。 它看起来 PLL 正在失去锁定。 我读回寄存器、所有这些都与我写的内容相同。 电源纹波为20mV。 下面是我的配置。

您可以就此问题向我提供任何建议吗?或者、找出根本原因的步骤?

谢谢。

下面是 CLKOUT 波形和 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di Wang:

    请提供您的配置文件吗?
    LED 是否指示锁定?
    如何将 OSCin 连接到25MHz 时钟?