This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:如何设置 CDCI6214、以便在 EEPROM 通电后立即从 EEPROM 读取数据输出频率

Guru**** 2549940 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714986/cdci6214-how-to-set-cdci6214-to-read-the-data-output-frequency-from-eeprom-as-soon-as-it-is-powered-on

器件型号:CDCI6214

现在、我们希望在 cdci 6214中使用 EEPROM、以便在时钟芯片通电后立即配置其输出频率。 你是怎么做的? 我们以前使用 I2C 直接进行配置。 我们需要主时钟来输出它。 现在、我们希望在加电后立即具有时钟输出。 我们应该如何匹配它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表的第8.5节概述了 EEPROM 编程过程。 第8.5.1和8.5.2节最相关。

    TICS Pro 是用于对时钟 EVM 进行编程的软件。 TICS Pro 具有用于 CDCI6214的 GUI、可用于轻松进行 EEPROM 编程。 您可以在以下位置下载 TICS Pro: www.ti.com/.../TICSPRO-SW

    此致、
    通道