This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:基准输入电平范围

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/715289/lmx2594-reference-input-level-range

器件型号:LMX2594

您好!

从 LMX2594 PLL 数据表中可以看出、基准输入电平峰间值为0.2至2V。 我使用的是一个正弦100MHz 信号端输入信号、带有分流50欧姆电阻器、后跟一个进入 OSCINP 的阻断电容器。 另一个连接是 OSCINM、它具有一个阻断电容器、后跟一个50欧姆接地电阻器。

我是否正确地针对输入范围计算+10dBm 至-10dBm、或者是否有其他注意事项、因为我使用的是单端输入配置? 此类配置中的最大无损坏输入电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    2Vpp 表示1Vpeak 摆幅。 这在50Ω Ω 负载下转换为+13dBm。