This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:此部件是否适合扇出门控时钟?

Guru**** 2926340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714775/cdcvf2310-is-this-part-suitable-for-fanning-out-gated-clocks

器件型号:CDCVF2310

您好!

器件"CDCVF2310MPWREP"是否适合扇出门控时钟(在我的例子中、它将是400kHz 时钟的门控部分、时钟保持在逻辑0电平的空闲状态、例如介于1ms 之间)? 根据数据表、我认为它确实是合适的、因为列出的最小频率是0Hz 即 DC。 但只是希望对此进行确认

谢谢、

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anoop:

    好的、这个部件接受400kHz 时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Noel