This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:Vbias &amp 上的旁路电容器;Vref 引脚

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/715061/lmx2594-bypass-capacitors-on-vbias-vref-pins

器件型号:LMX2594

您好!

我希望以100MHz 的输入时钟 和1408MHz 的输出频率运行 LMX2594。

由于电路板空间的限制、我不能满足 VREFVCO、 VREFVCO2、VBIASVCO、VBIASVCO2、VBIASVRAC 引脚上10uF 电容的要求。

相反、我在引脚附近放置了1uF 和0.1uF。

您能否预测对器件性能的影响?

此致、

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itai、

    1µF 对于 VbiasVCO 和 VbiasVCO2来说应该足够好。
    如果您的 Vcc 非常好、那么 Δ 1µF 足以满足 VrefVco 和 VrefVco2的要求。 如果您使用的是直流/直流电源、建议为这些引脚使用10µF μ A。