This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何通过 i2c 成功配置 EEPROM?

Guru**** 2943300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714653/lmk03318-how-could-i-configure-eeprom-successfully-via-i2c

器件型号:LMK03318

如何通过 i2c 成功配置 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaocong、

    步骤如下:
    (1)设置整体配置。 例如、输入/输出频率和格式
    (2)将寄存器提交到 SRAM
    (3)将 SRAM 内容传输到 EEPROM

    请阅读数据表第10.5.4和10.5.5节。 另请阅读 EVM 用户指南以了解详细信息。