This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:如何配置外部振荡器在用户指南文档中令人困惑

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714509/lmx2595evm-how-to-configure-for-external-oscillator-is-confusing-in-user-guide-documentation

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

在 PDF "LMX2595 EVM 说明–具有集成 VCO 的19GHz 宽带低噪声 PLL "第16页中、展示了如何为外部源设置评估板。 它显示了以下内容:

但是、该图与上面的方向相匹配。 但方向的标题表明它用于差分、而图表的标题表明它用于单端。 此错误也会在第17页上反转。

第16页的图和说明是差分还是单端? 第17页上的信息有同样的问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、axawire、

    很好的结果、图14应该是差分基准配置、而图15是单端配置。
    我们将在下一个修订版中更正这些错误。