主题中讨论的其他器件: LMX2594
您好!
我使用 LMX2572实现速度为800至6000 MHz、步长为20 MHz 的快速步进频率合成器。 在全辅助模式下、所需的锁定时间小于20us。 °使用 PLLatinium 进行仿真、模拟锁定时间应小于15us (3.阶环路滤波器、bs=200kHz、margin=40 μ s、gamma =1.48)。
根据测量、大多数频率下的锁定时间< 20us、但某些频率下的锁定时间> 50us。 屏幕截图显示了5160、5180和5200 MHz 时的相位误差(SPI_CLK=GREEN、PhaseError=Yellow)。 5160和5200处的锁定时间正常、但5180过长。
此测试使用的全辅助寄存器值(FREQUENCY、VCO_SEL、VCO_capctrl、VCO_daciset)
5160 MHz、4、24、b4
5180 MHz、4、21、b4
5200 MHz、4、1D、ae
如何优化所有频率的锁定时间?
此致 Samuel