This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:射频合成器的热稳定性

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731653/lmx2595-thermal-stability-of-rf-synthesizer

器件型号:LMX2595

您好!

我正在使用安装在评估板 LMX2595EVM 上的 LMX2595。

根据用户手册进行所有必要设置后、我将获得频率为15.6GHz 的单端输出。

我发现该频率随着温度的变化而不稳定。 它可以通过加热和冷却转换为几 KHz、这在我的应用中是不可接受的。

您是否了解此类问题?

我可能还需要执行一些其他设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、
    我们没有看到任何这样的问题。

    话虽如此、如果您进行以下更改、我们相信使用倍频器可以获得更高的输出功率、更好的1/2谐波和更低的本底噪声:

    将 R25从0x190624更改为0x190C2B

    我们正在尝试在特征评定中完成此操作、但您可能需要尝试它。 当不使用 VCO 倍压器时、这不会影响任何性能。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    似乎 PLL 未锁定。

    团队中的任何人是否可以检查 Sergey 是否正在使用的配置(如果他要上传)?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢你的帮助。

    您能否检查我的配置文件、也许 LMX2595中的 PLL 未锁定?

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_15600GHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    在进行温度测试时、您是否使用了 EVM 的外部参考时钟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    我尝试了内部和外部时钟—与冷却或加热时的频率变化相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、
    我查看了这些文件。
    我确实注意到 PFD_DLY_SEL (R37[13:8])设置为4、本应设置为3、但我不认为这是您问题的原因。 这位于寄存器 R37中

    我们在电路板上未发现此问题。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们将于10月9日星期二上午致电您。 请指明最佳时间(哪个时区?) 并提供您的电话号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey、
    我们不会通过 E2E 提供电话号码、但如果您向 clock_support@list.ti.com 发送电子邮件、我可以对此作出回应并进行设置。
    我在太平洋(西雅图)时间。
    此致、
    Dean