This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62I0-100M:LMK62I0-100M 驱动 HCSL

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728992/lmk62i0-100m-lmk62i0-100m-driving-hcsl

器件型号:LMK62I0-100M

在驱动 HCSL 输入(PCIe)时、您是否建议在器件和50 Ω 下拉电阻之间串联一个电阻器?

如果是、有什么价值?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用0欧姆串联电阻作为占位符、然后根据需要调整该值以最大限度地减少过冲或振铃(取决于 PCB 通道/互连和 I/O 缓冲器特性)。 典型的串联电阻值范围为0至33欧姆。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan