This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:输出频率固定

Guru**** 2586805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732740/tlc555-output-frequency-not-fix

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GX04

您好!

我有一个非常基本的问题。

我设计了一个输出频率为100kHz 的非稳态555计时器电路。  

但是、即使我通过改变电阻器将其输出频率设置为100kHz、但在 运行期间、它永远不会保持固定、变化了4-5%。

我认为问题是我使用的计时电容器。 因此、我用 I 类陶瓷电容器替换了它们。 但是、我仍然有相同的问题。

即使在我复位 TLC555 IC 后、它仍会继续以错误的频率运行。

是否有人可以 指导我了解 可能出现的错误?

或者可以建议一些具有更强大输出的新电路。

-Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    您将什么值用于 RA、RB 和 C? 您的控制引脚接地端是否有电容器? Vdd 电压是多少?

    您看到的频率漂移高于我预期的值。 您能否将频率变化与系统中以相同方式或同时变化的其他内容关联起来?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-Prints.pdfHiRon、

    请查找随附的原理图 pdf 文件、其中包含有关我的电路以及使用的不同电容器和电阻器值的详细信息。

    R11是一个可变电阻器(电位计 Bourn 3296)
    R10是一个采用805封装的固定10K 电阻器。
    计时电容器 C6是150pF I 类电容器。
    VDD 为3.3V。

    Vdd 是恒定的、复位信号通过 PNP 晶体管逻辑来自 DSP。

    频率保持负向漂移(随着时间的推移而降低)。 即使在为其提供复位信号后、频率也从复位前的相同值开始。 我认为它与 RC 电路有关。
    你有什么想法?

    -Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    首先尝试在 CONT 引脚与地之间添加一个100nF (或类似)电容器。 引脚5至1。 如果这不起作用、问题可能是温度变化。 TLC555是否处于温度变化很大的速度? TLC555、电阻器、电容器和二极管都随温度变化。  

    如果尽可能接近100kHz 很重要、那么您可能会失去电位器并切换到晶体。 晶体的成本可能会因无需购买和调整电位器而被抵消。 使用 100kHz 晶体试用 SN74LVC1GX04。 将 X1引脚拉至接地将使 SN74LVC1GX04 "复位"至输出低电平状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ron、

    在引脚1和5之间添加100nF 电容器很有帮助。
    现在、变化小于0.5%。 我想我可以解决这个问题。

    此外、感谢您提出的使用100kHz 晶体的建议。

    -Ankit