This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:SYNC/SYSREF_REQ 引脚的设置和保持要求。

Guru**** 2586355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731126/lmk04821-setup-and-hold-requirements-for-the-sync-sysref_req-pin

器件型号:LMK04821

除了同步器件之外、我还想通过使用 FPGA GPIO 引脚通过 SYNC/SYSREF_REQ 引脚对 SYSREF 时钟进行控制来发送一些有关 SYSREF 时钟的配置信息(请参阅 数据表中的"9.3.2.2.3 SYSREF 请求")。 我计划将 SYSREF_PULSE_CNT 设置为零、以便它在每个 SYNC/SYSREF_REQ 事件中仅生成一个脉冲。 我计划设置 SYNC_1SHOT_EN 以使其对电平敏感。  我需要知道 SYNC/SYSREF_REQ 引脚的设置和保持时间要求、以使该策略有效、但数据表中没有显示该信息。 是否可以在这里执行我要执行的操作?  要使其正常工作、我还需要哪些其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定此数据是否存在。 我正在与对该器件更了解的人进行核实。 感谢您的耐心等待。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请要求他们也参考数据表中的以下文本、"表1. 一些可能的同步配置... 可为 LM97600等非 JESD 转换器实现 n 位帧训练模式的精确同步。"
    如果可以安排、我很感谢您快速致电进行讨论。 论坛沟通太慢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    您希望通过将 SYNC 引脚置为有效来发送单个 JESD204B 脉冲。  以实现 JESD204B 同步。  您只需将 SYNC 引脚置为有效、SYSREF 将在 SYSREF 时钟周期发出、而无需担心任何特定的设置和保持时间。

    您是否会使用多个 LMK04821?  如果是、您是否需要多个 LMK04821同时发送脉冲?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您能更仔细地阅读我的请求吗? 您的回答解决了一个我不想解决的问题。 我再次感谢您的来电、或 随时安排会议。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题重报错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、您好、

    对于 SYSREF_REQ 的设置和保持、由于引脚的采样性质、我建议在 SYSREF 时钟频率的两个周期内将 SYNC/SYSREF 引脚置为有效。

    我不确定电话会有帮助吗? 如果您想查询有关呼叫的更多信息、请发送电子邮件至 clock_support@ti.com

    73、
    Timothy