This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能否将 FM 应用于74HCT4046引脚12 (R2?)

Guru**** 2789835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731556/can-i-apply-fm-to-74hct4046-pin-12-r2

器件型号:CD74HCT4046A

流经 R2并连接到74HCT4046的引脚12的电流会产生频率偏移。 相反、我能否调制适当阻抗的电流源的电导以调制 VCO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能否给我提供更多信息、了解您的最终目标/您希望器件为您做些什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-我想使用带宽约为5kHz 的非正弦基带音频信号调制 VCO (频率范围约为3MHz - 30MHz)。 通常、我会断开环路滤波器和 VCO 之间的反馈环路、然后将基带 FM 添加到运算放大器中的(接近直流)环路滤波器输出。 我想知道我是否可以使用"频率偏移"功能、通过调制流过 R2的电流来简化我的生活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    好的、我看到您正在尝试做什么。 我从未遇到过以这种方式使用该器件的任何人、但理论上、如果操作正确、它可以正常工作。 如您所述、通过控制流经 R2的电流、您将能够动态调整偏移。 我建议获取一些样片并对其进行测试、以查看器件是否以您希望的方式响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认它至少在可能的范围内。 我已经在 SPICE 中对行为进行了建模、因此似乎值得一试。