This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:MOS_DRV 时间问题

Guru**** 1172930 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, TPL5100, TPL5110, TPL5100EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731386/tpl5100-problem-with-mos_drv-times

器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:TS5A3160TPL5110

您好!

我的 TPL5100有问题。 我正在设计需要在16秒内通电的器件 时间间隔。 我使用 TPL5100通过模拟开关(确切地说是 TS5A3160)来实现这一目的。 我从 MOS_DRV 驱动模拟开关。 不管 DONE 信号是高电平还是低电平、MOS_DRV 低电平信号的测量时间都只有30ms、然后再次变为高电平。 在典型应用中、TPL5100驱动 P 沟道 MOSFET。 这是不正确的、因为器件只能打开30ms。 如何使 TPL5100在正确模式下工作-> TPL5100等待16秒并打开模拟开关。 存在 DONE 信号后、TPL5100应关断 MOSFET 和连接的负载。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPL5110可能更适合您的应用。 TPL5110使用外部电阻器设置时间间隔。
    对于 TPL5110、DONE 在时间间隔开始时为低电平。 当 DONE 输入在16秒后到达时、DRV 将返回高电平、直到时间间隔结束。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPL5100应该具有与 TPL5110相同的工作原理、正如第一页数据表中建议的那样。 TPL5100 AS 是完全无用的芯片。 TPL5100和 TPL5110应该等待 DONE 信号并且一旦 DONE 为高电平、将 MOS_DRV 变为高电平。 TPL5100基本上在每个时间间隔内以30ms 的高电平脉冲、与 DONE 信号无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双柱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据操作的数据表说明、T_mos_drv 脉冲宽度固定为表6.5中给出的典型值31.25ms。
    图7.3.2.1通过图6确认了这一点。 如果在 MOS_DRV 变为低电平之后的两个内部振荡器周期内接收到 DONE、则 T_MOS_drv 可以短于31.25ms (两个内部振荡器周期为31.25ms)。

    我订购了 TPL5100EVM、以确认实际器件行为与数据表相匹配。 不过、我认为 TPL5110是更好的选择。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 固定31.25ms 与我测量的时间几乎相同(30ms)、但该 IC 在固定时间内无用。 它基本上仿真看门狗功能、但该 IC 不应这样做。 TPL5XXX 行中有执行看门狗功能的 IC。 TPL5100的运行方式应与 TPL5110相同、但具有"理想"控制的时间间隔。 该 IC 有问题。