主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2592
我将使用 USB2ANY 接口和 TICS-Pro Ver1.6.8.0测试 LMX2492评估板进行控制。
我使用外部 Wenzel 100MHz OCXO 作为主基准。 板载基准被禁用(断电)。
使用外部 OCXO 时观察到的相位噪声非常好。 这里没有问题。
不过、我看到的杂散性能相当适度。 我在9.6、9.8和10 GHz 下进行了测试、观察了频谱分析仪上的 Fo/2端口。
这些频率被有意选择为"边界杂散"(N x Fpfd)频率
当然、当 Fo 达到确切的9.6、9.8和10.0 GHz 频率时、频谱是纯净的。
在 Fo/2下使用100kHz 阶跃 (N div Fraction = 500)、在 Fo/2端口上、前两个+/- 100kHz 和+/- 200kHz 处的杂散分别为-29dBc 和-23dBc。
我还尝试使用更大的 N DIV 分数5000和50000、但效果不好。 此外、FRAC 抖动在本质上没有影响。
这似乎是非常轻微的杂散行为。 我还注意到、它可能对 REF 引脚值非常敏感。 我使用的标称值为+11dBm (2.2Vpp)。
我已经使用 FRAC 顺序1、2、3和4进行了测试。 FRAC 订单1不可用、订单2和3看起来非常相似、而 FRAC 订单4只是提供更多杂散。
我在这里缺少什么吗? 我已经阅读了几本 TI 应用手册、其中 AN-1879似乎最相关。
谢谢你。