This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:电源去耦

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732336/lmk04610evm-power-supply-decoupling

器件型号:LMK04610EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04610

你好!

在 LMK04610 EVM 中、您可以使用铁氧体磁珠以及10uF 和0.1uF 陶瓷电容器对 LMK04610的电源引脚去耦-对于 VDD_CORE、L5、C113、C115;L7、C121、 每个电源引脚的 VDD_PLL1 C123等(请参阅 SNAU201A–2017年1月–2017年2月修订版、第25页)。

这种配置会形成高 Q LC 电路、即相应电源引脚上的电压将会振荡、以响应流经引脚的电流的快速变化。

流经 LMK 电源引脚的电流是否足够平滑、不会导致去耦电路振荡、或者这种效应是否不重要、不值得考虑? 将电流配置中的10uF 陶瓷电容器替换为具有特定 ESR 的10uF 钽电容器以降低 Q 或在电流配置中添加大容量钽电容器以抑制任何谐振是否更加稳健? 在不使用任何阻尼的情况下、将铁氧体磁珠与低 ESR 陶瓷电容器搭配使用是否是一种好做法?

提前感谢!

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源电流可能在器件寄存器初始化期间发生变化、但此后应保持稳定。 通常、在使用铁氧体磁珠进行电源滤波时、考虑使用有损耗的铁氧体磁珠(具有较小的 DCR)和/或具有较小 ESR 的去耦电容器(例如钽、受控 ESR 陶瓷、 或与耦合电容器串联的分立式电阻器)、以减少 LC 电路的任何谐振。 如果使用开关稳压器为器件供电、则应考虑这一点、以便不会增加开关噪声/纹波。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Alan!

    您能告诉我、EVM 中使用的滤波器的主要用途是什么(L5、C113、C115用于 VDD_CORE;L7、C121、 C123用于 VDD_PLL1、依此类推用于每个电源引脚)? 它是用于滤除开关稳压器噪声还是防止 LMK 本身产生的噪声进一步传播到公共电源轨?

    此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些滤波器具有您提到的两个用途、但衰减开关电源引脚的噪声是主要原因。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、Alan!

    此致、Vic。