This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS501:较低频率

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732568/cdcs501-lower-frequency

器件型号:CDCS501
主题中讨论的其他器件:CDCE913

你(们)好

此器件是否支持10MHz 等较低频率?

我看到了数据表。 它是该器件支持的频率范围、如下所示。

但是、如果我们将该器件用于较低的频率、会产生什么影响?

如果不能将该器件用于低频、是否有任何器件可用于低频(如9~11MHz)?

(我们需要扩频功能。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不可接受的、因为 PLL 和 SSC 未被指定在最小规格以下正常运行。

    请改为考虑 CDCE913。

    Alan