This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:单端 OSC。 连接和未使用的输入端接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732283/lmk00101-single-ended-osc-connectivity-and-unused-input-termination

器件型号:LMK00101

TI 团队、  

您能否建议一种将单端(3.3V)振荡器连接到 LMK00101的最佳方法? 似乎使用 OSCin 引脚是最好的、但没有方法说明最佳做法是什么(实际上、此选项仅作为"OSCIN/OSCout 引脚"部分的边注提到)。 使用的时钟频率为24MHz。  

后续问题包括:

  1. 如果晶体振荡器输入用于连接到 OSCin 输入(而不是晶体)的实际振荡器、则应如何连接 OSCout 引脚
  2. 在这种情况下、CLKin0/1引脚将保持未使用状态、终止这些未使用输入的最佳方式是什么。 将它们悬空似乎是错误的。  
  3. 设置 SEL1 -'1'(3.3V)和 SEL0 -'0' GND 将器件置于 OSCin (晶体模式)
  4. OE -'1'(常开)

提前感谢您的帮助!  

LEV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、当 OSCin 通过图11所示的交流耦合接口电路驱动时、OSCout 应保持悬空。
    2.未使用的 CLKinX+/-输入都可以安全地悬空、或全部下拉至 GND。
    3.好的,没有问题。
    4、好的、没问题。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    非常感谢您的回答! 在使用单端振荡器时、您能建议最佳的时钟输入吗? 在数据表的第11页、您可以说 CLKinX 输入更可取-"虽然 OSCin 提供了一个替代输入来对外部时钟进行多路复用、但建议使用任一差分输入(CLKinX)、因为它提供更高的工作频率、更好的共模、改进的电源噪声抑制、 并在电源电压和温度变化范围内提供更高的性能。"

    当使用频率低于200MHz (OSCin 引脚的最大输入频率)的单端振荡器时、情况是否如此。

    如果未使用 OSCin 引脚、我假设它可以保持悬空或端接至与 CLKinX 输入相似的 GND?

    谢谢和 BR、
    LEV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议按照图9将 LVCMOS 驱动器连接到 CLKinx+输入。 如图10所示、我还建议添加偏置电阻器(RB1和 RB2)将 CLKinX-偏置至大约1.3V、并在 CLKinX-上添加0.1uF 旁路电容器。 这样、在 LVCMOS 驱动器具有缓慢或非对称输入时钟上升和下降时间的情况下、可以调整差分输入缓冲器的输入开关阈值、以补偿输入级的任何占空比误差。

    未使用的 OSCIN/OSCout 引脚应保持悬空。

    Alan