This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010应用问题

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732091/tpl5010-tpl5010-application-questions

器件型号:TPL5010

您好,

当 TPL5010上电并且未启动看门狗操作时、它将在一个提示时间后复位 CPU。 但是、当加电后启动看门狗操作时、它将在两个提示时间后复位 CPU。  这是否正常工作?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    很抱歉、但我不能完全理解您的问题、但似乎您在询问有关启动的问题。 产品说明书第8.4.1节介绍了 TPL5010启动。

    如果在 T_IP 范围内接收到 DONE 脉冲、器件将输出20ms 的唤醒脉冲、否则将输出 RSTn 脉冲。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道