This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2572LP:TI PLL 白金版 SIM

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732081/webench-tools-lmx2572lp-ti-pll-platinum-sim

器件型号:LMX2572LP

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好
我想使用 LM2572使用10MHz 基准生成1030MHz 的固定振荡器。 我 的第一个想法是使用103分频器在频率检测器的10MHz 下工作。 我正尝试使用 TLPLLPlantimum SW 来评估 LM2572的相位噪声性能、但 当我选择图中所示的配置时、 fvco 的输出频率框和输出框呈红色。  是否可以在此配置中使用此部件? 或者 、我们必须在内部 VCO 上生成更高的频率、并使用分频器获得最终的较低频率。 我一直在 尝试附加.sim 文件和  相位噪声基准特征、但它无法添加、 因此我放置 了一张具有屏幕截图的图片。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈、
    PLLatinum Sim 正确地将此框标为红色、因为它清楚地显示 VCO 范围为3200至6400MHz。

    如果您需要1030MHz 输出、请在 Fout 框中键入此内容、它将自动显示 VCO 在4120MHz 时的正确设置、分频器设置为4。

    此致、
    Dean