This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于建议的最大 Tj

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731592/lmx2594-about-recommended-tj-max

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件:LMX2541

尊敬  的专家:,

我是否可以知道建议的 Tj 最大值是多少? 105°C 还是125°C?

我在数据表中找不到。

非常感谢您的回复。

BR、

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表中的表6.3、该值为125C。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    您能否粘贴数据表中的快照,我所参考的数据表(来自 TI.com)不包括 Tj max 表6.3不是 Tj 值。

    我只能 ΔTCL 连续锁定 Δ T = 125°C 时允许的最大温度漂移

    非常感谢!
    Joyce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    非常感谢您的回复。 我犯了一个错误。 实际上、我想问 LMX2541、但我将一个拼写错误设置为 LMX2594。 您可以检查 LMX2541最大 Tj 吗?

    非常感谢。 很抱歉,我有误解…


    BR、
    Joyce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、
    我正在研究这个问题、但我不确定是否会得到答案。 这是一个非常旧的器件。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce、

    得到响应。 LMX2541的温度为125C。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    明白了、非常感谢您的支持!

    BR、

    Joyce