请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 Thread 中讨论的其他器件:LMX2541、
尊敬 的专家:,
我是否可以知道建议的 Tj 最大值是多少? 105°C 还是125°C?
我在数据表中找不到。
非常感谢您的回复。
BR、
Joyce
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.